您好,先生:
很抱歉打扰你。
我们使用TMDS181,需要确认以下内容。
1.我们在引脚22 VSADJ上使用6.81k电阻,可以吗? 因为数据表使用7.96K,但我们没有此值电阻器。是否有任何风险?
2.我们能否浮动OE引脚? 因为从数据表9.2 典型应用来看,OE是选件引脚。我们如何处理此引脚是最好的??
3.我们能否断开I2C和GPU&标量?
4.何时使用I2C?
5.参考原理图上有高电压5V,此5V用于HDMI连接器或系统?
就像HDMI输入具有独立的5V_HDMI_IN一样。SCL_SNK是5V_HDMI_IN?
感谢您的阅读和回复。