This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:一些关于TMDS181的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591922/tmds181-some-questions-on-tmds181

部件号:TMDS181

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们使用TMDS181,需要确认以下内容。

1.我们在引脚22 VSADJ上使用6.81k电阻,可以吗? 因为数据表使用7.96K,但我们没有此值电阻器。是否有任何风险?

2.我们能否浮动OE引脚? 因为从数据表9.2 典型应用来看,OE是选件引脚。我们如何处理此引脚是最好的??
3.我们能否断开I2C和GPU&标量?

4.何时使用I2C?

5.参考原理图上有高电压5V,此5V用于HDMI连接器或系统?
就像HDMI输入具有独立的5V_HDMI_IN一样。SCL_SNK是5V_HDMI_IN?

感谢您的阅读和回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shutcheng,

    1.在Vsadj中,您可以放置更好地满足您需求的电阻器,数据表提到7.06k作为起点。 有关支持的Vsadj电阻器和相关VOD,请参见图5。

    2. OE引脚可由UC驱动,这是可选的。如果您不使用UC,只需在那里放置一个电容器进行电源复位,即可选择电容器的值以满足通电计时。

    3.如果您在谈论DDC,我们建议使用图36 (用于接收器应用程序)中所示的snoop模式。

    4.如果您参考本地I2C,它会为您提供对设备的更多控制,您必须查看寄存器以了解您是否需要其中的一些功能。

    5.这取决于应用,在我们的EVM中,默认情况下HDMI_5V和Board_5V连接在一起,并提供断开HDMI_5V连接的选项

    默认情况下,TMDS181是为接收器应用程序配置的,如果要将其用于源应用程序,则可能需要进行一些更改。

    此致