This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:TLK1501关于RX_DV和RX_ER问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588479/tlk1501-tlk1501-about-rx_dv-and-rx_er-issue

部件号:TLK1501

大家好,

客户正在使用 TLK1501。  

寄存器配置如下:

LOOPEN=0,PRBSEN=0,ENDE=1,LCKREFN=0,TX_EN=1, TX_ER=0

对于发送器,它每次发送固定的16位数据。 每隔1毫秒强制 TX_DV=0并发送4 次同步代码。

对于接收器,它可以接收数据。 但有时接收到的数据和发送的数据不一致。  RX_DV=1且该值保持不变。

但RX_ER在0和1之间变化。  

什么是原因? 如何解决问题?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    有人能看到我的问题吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    很抱歉回复延迟。 根据您的配置,TLK1501设置为仅传输模式(LCKREF=0),请尝试LCKREF=1 (上拉)以将接收器锁定到接收的数据流(必须在启用发射器之前从同步状态机接收有效代码)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回复。 我将与客户确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    客户对此有任何评论/反馈?

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我已让客户在我们的E2E论坛上发帖。