请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK1501 大家好,
客户正在使用 TLK1501。
寄存器配置如下:
LOOPEN=0,PRBSEN=0,ENDE=1,LCKREFN=0,TX_EN=1, TX_ER=0
对于发送器,它每次发送固定的16位数据。 每隔1毫秒强制 TX_DV=0并发送4 次同步代码。
对于接收器,它可以接收数据。 但有时接收到的数据和发送的数据不一致。 RX_DV=1且该值保持不变。
但RX_ER在0和1之间变化。
什么是原因? 如何解决问题?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)