在“线程: LM2841”中讨论的其它部件
我的公司出现了问题,我认为这可能与闩锁状况有关。
我正在调试的系统包括1个MCU,2个IO扩展器(PCF8574A),LED和显示屏以及一些存储器和收发器。
在某些主板中,系统刚通电后,其中一个IO扩展器会消耗大量电流(3.3V时为~ 500 mA)并会大量加热。
其8个输出中的每一个都连接到PMOS。 IO扩展器本身不直接连接到任何低阻抗负载。
此IO扩展器位于降压开关调节器(LM2841)附近。 第二个IO扩展器(离调节器较远)不会出现问题。 这一个也不连接到任何低阻抗负载。
问题似乎是随机的。 我们主板的最大部分(~70 %)工作正常,在某些主板(~20 %)中,它间歇性地发生,而在某些主板(~10 %)中,每次通电时都会发生问题。
我已完成:
INT引脚没有连接,我通过一个10k电阻将其连接到3.3V。
-在靠近IC的VCC引脚上增加了100 nF帽。
所有这些修改均未解决问题。
接下来要尝试的是在所有IC输出中插入10k上拉。 目前,每个输出都直接连接到PMOS,不需要上拉或下拉。
我怀疑这是闩锁状态,导致过热。 是否有人见过此零件出现类似情况? 您采取了哪些措施来避免这种情况? 有什么建议?