This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:高消耗和加热-闩锁?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589795/pcf8574a-high-consumption-and-heating---latch-up

部件号:PCF8574A
在“线程: LM2841”中讨论的其它部件

我的公司出现了问题,我认为这可能与闩锁状况有关。

我正在调试的系统包括1个MCU,2个IO扩展器(PCF8574A),LED和显示屏以及一些存储器和收发器。

在某些主板中,系统刚通电后,其中一个IO扩展器会消耗大量电流(3.3V时为~ 500 mA)并会大量加热。

其8个输出中的每一个都连接到PMOS。 IO扩展器本身不直接连接到任何低阻抗负载。

此IO扩展器位于降压开关调节器(LM2841)附近。 第二个IO扩展器(离调节器较远)不会出现问题。 这一个也不连接到任何低阻抗负载。

问题似乎是随机的。 我们主板的最大部分(~70 %)工作正常,在某些主板(~20 %)中,它间歇性地发生,而在某些主板(~10 %)中,每次通电时都会发生问题。

我已完成:

INT引脚没有连接,我通过一个10k电阻将其连接到3.3V。

-在靠近IC的VCC引脚上增加了100 nF帽。

所有这些修改均未解决问题。

接下来要尝试的是在所有IC输出中插入10k上拉。 目前,每个输出都直接连接到PMOS,不需要上拉或下拉。

我怀疑这是闩锁状态,导致过热。 是否有人见过此零件出现类似情况? 您采取了哪些措施来避免这种情况? 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您提供问题的详细说明。 这是一个奇怪的问题-我没有听说过与此设备相关的类似信息。 关闭并重新打开设备电源后,设备是否恢复正常运行? 如果您将设备从始终出现故障的主板上更换为始终正常工作的主板上的设备,问题是否倾向于I/O扩展器? 您是否已尝试探测设备的I/O和电源针脚,以检查是否存在过电压情况(例如,由于附近开关模式电源的噪声耦合)?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能够最大程度地减少问题,我在这里报告是因为它可能对某人有用。

    显然,这确实是影响IO扩展器的闩锁状况,主要是由于PCB布局设计不佳。

    该板具有LM3841开关调节器,将12/24V (汽车电源)转换为3.3V,位于离IO扩展器非常近的位置。 最大的问题是将降压调节器二极管连接到其他调节器组件的GND轨迹很长,而IO扩展器GND垫连接到此轨迹。 因此,痕量噪音影响了PCF8574A的运行。 使用IO扩展器I2C和输出引脚上的示波器可以很容易地看到噪音。

    即使是运行良好的主板,也实际上噪音很大(但比经常出现故障的主板噪音小一些)。

    通过在二极管和输入/输出电容器之间插入跳线,在它们之间建立更直接,更低的阻抗连接,解决了该问题。

    幸运的是,此修复程序可以轻松地插入到已完成的电路板上,下一步是为下一批重新设计PCB。

    这种情况只能说明正确设计布局的重要性。