请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4020BI-Q1 主题中讨论的其他部件:TUSB4020BI, TUSB2077A, TUSB2046B, TUSB2036
问候,
我有一个关于 TUSB4020BI USB集线器支持的速度的快速问题。 在TI的USB集线器页面上,提到了以下内容:
TI的USB集线器控制器IC支持USB全速(12Mbps)作为其最大比特传输速率。 它们可以支持USB高速(480 Mbps)设备,但其性能将限制为USB全速。
但是,这是从 TUSB4020BI的数据表中获取的,该数据表列于我从上面获得评论的页面中;
当上游端口连接到支持高速和全速/低速连接的电气环境时,将在下游端口上启用高速和全速/低速USB连接。
那是哪一个呢? 是否限制为全速,或者是否可以使用提及的集线器控制器的高速?
此致,
元