This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:对USB集线器支持的速度感到困惑

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB2077A, TUSB2046B, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590739/tusb4020bi-q1-confusion-about-the-supported-speeds-by-the-usb-hub

部件号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB4020BITUSB2077ATUSB2046BTUSB2036

问候,

我有一个关于 TUSB4020BI USB集线器支持的速度的快速问题。 在TI的USB集线器页面上,提到了以下内容:

TI的USB集线器控制器IC支持USB全速(12Mbps)作为其最大比特传输速率。 它们可以支持USB高速(480 Mbps)设备,但其性能将限制为USB全速。

 

但是,这是从 TUSB4020BI的数据表中获取的,该数据表列于我从上面获得评论的页面中;

当上游端口连接到支持高速和全速/低速连接的电气环境时,将在下游端口上启用高速和全速/低速USB连接。

 


那是哪一个呢? 是否限制为全速,或者是否可以使用提及的集线器控制器的高速?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    第一个是打字机,此集线器支持高速,全速和低速。

    您能告诉我所提到的打字错误的确切位置吗?
    我们将修复TI的网页,感谢您的评论。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elias:

    感谢您提供信息。 以下是链接;

    www.ti.com/.../parametricsearch.tsp

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atilla:

    您提到的描述并不代表TUSB4020B id,适用于其他USB集线器,如TUSB2077A,TUSB2036,TUSB2046B...

    此致。

    jc