This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:通过I2C读取电池数据。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591568/tps65982-evm-read-battery-data-over-i2c

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万

您好,

我正在使用TPS6.5982万-EVM和LT智能电池充电器开发板测试我的设计。

我已 通过I2C将智能电池充电器开发板连接到TPS6.5982万。 电池有自己的燃油凝视系统,可以通过I2C/SMBus读取。

我的问题是如何通过TPS6.5982万读取电池信息并将其显示在PC上?

[PC(显示电池信息)] <--C型USB----- > [TSP6.5982万-EVM] <--- I2C/pwr > [电池充电器] <--I2C/pwr-->(智能电池)

我是否可以通过Type-C USB向TPS6.5982万发送命令,以通过I2C读取电池信息?

谢谢!

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!

    我对这一应用程序并不完全熟悉。 我认为它需要外部微控制器,因为TPS6.5982万不能成为I2C主控制器。

    谢谢!
    Eric