请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万-EVM 主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万
您好,
我正在使用TPS6.5982万-EVM和LT智能电池充电器开发板测试我的设计。
我已 通过I2C将智能电池充电器开发板连接到TPS6.5982万。 电池有自己的燃油凝视系统,可以通过I2C/SMBus读取。
我的问题是如何通过TPS6.5982万读取电池信息并将其显示在PC上?
[PC(显示电池信息)] <--C型USB----- > [TSP6.5982万-EVM] <--- I2C/pwr > [电池充电器] <--I2C/pwr-->(智能电池)
我是否可以通过Type-C USB向TPS6.5982万发送命令,以通过I2C读取电池信息?
谢谢!
Deepak