This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV:用于故障保护CAN收发器的线路端接和ESD保护

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590053/tcan1051hv-line-termination-and-esd-protection-for-fault-protected-can-transceiver

部件号:TCAN1051HV
主题中讨论的其他部件: Strike

您好,

我想知道如何保护(如果需要)故障保护CAN收发器(TCAN1051HV)。

数据表显示,CAN线路受保护电压高达+/-70V (对蓄电池短路)。 好极了。

我想知道如何设计线路端接和ESD (ISO 1.0605万,25kV)保护电路,以适应此类短路。

例如,TCAN1051HV未达到ISO1.0605万 25kV保护,还是?

ISO7367或ISO1.675万脉冲5b (带集中式负载转储抑制的负载转储)例如,电池电压可在10ms上升时间内上升至65V,脉冲持续时间约为400ms。

使用此规格,TCAN1051HV可以承受此类电压,但问题在于如何设计线路端接和ESD保护,以便它们也可以承受此类短路。

关于线路端接,我想这不仅是为了正确调整电阻器的大小,因为端子之间具有65V的120R电阻器将在35W附近散失... 偶数24V短意味着4.8W...

关于ESD,任何常见的ESD TVS二极管都无法承受负载转储脉冲...

非常感谢任何帮助! 谢谢!

卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯

    这是一组严格的要求,因为很难找到可以承受500毫秒过电压条件或在65 V电压下保持停机状态,同时仍保持70 V最大夹紧力的TVS二极管。 但是,您可以评估的一种方法是将TVS二极管交流耦合,以便夹紧快速瞬变(即ISO 1.0605万 ESD脉冲),而不会使TVS承受低频应力,如负载转储。

    另一种方法是在电视和连接器之间插入一个组件,在发生高电流浪涌时,该组件可能会"打开"电路。 以下是一些"瞬态阻塞单元",您可以查看: www.bourns.com/.../tbu-high-speed-protectors-hsps。 这种方法还有助于解决必须调整端接电阻器的大小以处理最坏情况下的浪涌/故障条件(这通常会导致使用多个大型电阻器)的问题。

    要回答您关于TCAN1051HV的问题-它的额定电压为ISO 1.0605万 ESD脉冲,最高可达8 kV (触点放电)或15 kV (空气放电),因此在25-kV电击中确实需要一些外部保护。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    感谢您的回答。

    我一直在考虑这一点,我想了解更多有关在其中一条CAN线路中存在对短路时会发生什么情况的信息。

    在TCAN1051HV数据表中,驱动器特征如下所示:

    在这种情况下,我认为最坏的情况是主导状态,其中CANH在2.75 和4.5V之间为VO(DOM),CANL在0.5 和2.25V之间。

    据称,CANH和CANL之间的最大差值(正常操作)是VOD (DOM),5V最坏情况。

    现在,让我们尝试4种不同的情况:

    -案例1:在CANH和24V之间短路。 CANL会怎样? CANL是否保持在0.5 和2.25V之间,或CANL是否会升至19V (24V-5V)? 收发器的输出电流是多少?

    -案例2:在CANL和24V之间短路。 CANH会怎样? CANH是否保持在2.75 和4.5V之间,或CANH是否升至24V? 在这种情况下,收发器的输出电流为IOS(DOM)=100mA

    -案例3:在CANH和GND之间短路。 在这种情况下,我认为CANL将保持在0.5V和2.25V之间,因此这里没有问题。

    -案例4:在CANL和GND之间短路。 在这种情况下,我认为CANH将保持在2.75V和4.5V之间,因此这里没有问题。

    请注意,我不会考虑同时将CANH与24V和CANL与GND短路。

    情况1和2很重要,因为收发器的行为会影响端接电阻器的功率。 如果最坏的情况是CANH-CANL=5V,则0.5W电阻就足够了(目前不考虑ESD)。

    感谢您的帮助,

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯

    由于某种原因,您粘贴的图像未显示,但我确信我理解您的问题。

    对于情况1,当驾驶员处于主导状态时,CANL仍将尝试向地面拉动。 但是,它无法在正常操作期间将其拉低至最低。 在这种情况下,有两个因素限制汇电流- CANL驱动器的阻抗(在主导状态下约为30欧姆至50欧姆)及其短路电流限制(100 mA)。 CANH上的24V短路使CANL输入电流受限,这意味着CANH和CANL之间的电压差仅为6 V (100 mA流过60 Ω 总线端接)。

    请注意,在这种情况下,CANL引脚上的电压约为18 V,电流降低为100 mA,从而产生显著的功耗。 这可能会使设备升温并触发过热关闭功能。 这将使CANH和CANL在设备冷却之前保持高阻抗,这意味着CANH和CANL将再次接近24 V (因为没有大量电流流入或流出CAN收发器)。

    对于案例2,CANH液位也将卡在接近24 V的位置。 CANH输出驱动器中有一个二极管,可防止较高的总线电压耦合到收发器的电源上。 CANL输出将受限电流,并且在持续足够长的主导状态下,很可能再次进入热关闭状态。

    对于案例3,CANL也将接近地面。 这看起来就像一个漏极开路驱动器(下拉FET),连接到外部的60欧姆下拉(即,60欧姆总线端接和CANH短路的组合)。

    在案例4中,您的假设基本正确,但由于60欧姆下拉(即通过总线端接连接到接地短路)带来的额外共模负载,CANH电压在实践中可能会稍低一些。

    这实际上是端接端子一端为0 V,另一端为VBAT的"双故障"条件,驱动高功率电阻器的选择。 对于这种故障,您无法享受CAN驱动器的保护功能(如短路电流限制和热关闭)。

    希望一切都有意义-如果您有疑问,请告诉我。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    非常感谢您的解释。 这正是我想要的。

    下一步是设计保护网络,TBU-CA系列似乎是一个不错的选择。

    谢谢!

    卡洛斯