主题中讨论的其他部件: Strike
您好,
我想知道如何保护(如果需要)故障保护CAN收发器(TCAN1051HV)。
数据表显示,CAN线路受保护电压高达+/-70V (对蓄电池短路)。 好极了。
我想知道如何设计线路端接和ESD (ISO 1.0605万,25kV)保护电路,以适应此类短路。
例如,TCAN1051HV未达到ISO1.0605万 25kV保护,还是?
ISO7367或ISO1.675万脉冲5b (带集中式负载转储抑制的负载转储)例如,电池电压可在10ms上升时间内上升至65V,脉冲持续时间约为400ms。
使用此规格,TCAN1051HV可以承受此类电压,但问题在于如何设计线路端接和ESD保护,以便它们也可以承受此类短路。
关于线路端接,我想这不仅是为了正确调整电阻器的大小,因为端子之间具有65V的120R电阻器将在35W附近散失... 偶数24V短意味着4.8W...
关于ESD,任何常见的ESD TVS二极管都无法承受负载转储脉冲...
非常感谢任何帮助! 谢谢!
卡洛斯