This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:HPD信号输入到TPS6.5982万的HPD命令延迟

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589240/tps65982-hpd-command-delay-from-hpd-signal-input-to-tps65982

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户想知道TPS6.5982万接收HPD信号并在UFP用例中使用CC命令输出它需要多长时间。
您是否有任何有关延迟的数据?

此致,

Takashi Onawa

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    我们正在研究此规格,并将在我们有更新时回复您。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    TPS6.5982万接收HPD信号的总延迟包括HW延迟和FW延迟。    HPD 发生的两种状态 是 从 高到低(断开)和 从低到高(插入)。

    从高到低的总时间= 1.617毫秒

    从低到高的总时间= 0.577毫秒   

    此致,

    Jimmy Hua

    如果我回答了您满意的问题,请考虑选中"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,华山

    感谢您对此问题的快速回应,让我再次确认我的理解。
    1.这些时间是否可变? 还是常量?(例如,如果TPS6.5982万在CC线路繁忙时获取HPD更改,会发生什么情况?)
    2.这些时间最长是否为1? 还是典型值1?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    让我和测试工程师一起研究一下,并在收到任何更新后立即联系您。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    更具体地说,HPD具有硬件和固件延迟。 以下是两种延迟类型的细分:

    a.硬件状态机器延迟+中断延迟(从HPD更改到FW进入中断服务例程的时间)

    b.固件延迟(从中断服务例程启动到PD消息启动的时间)

     

    “A”可以根据可以计算的不同硬件状态机器延迟而变化。

    “B”似乎固定为217 us (典型情况下)。

     

    对于从高到低的过渡,我看到1.4 ms

    对于从低到高的转换,我看到的是A = 0.36 ms

     

    从高到低1.617 ms的总计

    从低到高0.577 ms的总计

     要回答您的问题:

    1.根据硬件延迟,计算的时间可以是可变的。 FW Delay (固件延迟)似乎一致为217us (典型)。

    2.这些时间值适用于典型的用 例。

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    华山

    感谢您的详细信息。 我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa