大家好,
我的客户想知道TPS6.5982万接收HPD信号并在UFP用例中使用CC命令输出它需要多长时间。
您是否有任何有关延迟的数据?
此致,
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的客户想知道TPS6.5982万接收HPD信号并在UFP用例中使用CC命令输出它需要多长时间。
您是否有任何有关延迟的数据?
此致,
Takashi Onawa
您好,Onawa-san,
更具体地说,HPD具有硬件和固件延迟。 以下是两种延迟类型的细分:
a.硬件状态机器延迟+中断延迟(从HPD更改到FW进入中断服务例程的时间)
b.固件延迟(从中断服务例程启动到PD消息启动的时间)
“A”可以根据可以计算的不同硬件状态机器延迟而变化。
“B”似乎固定为217 us (典型情况下)。
对于从高到低的过渡,我看到1.4 ms
对于从低到高的转换,我看到的是A = 0.36 ms
从高到低1.617 ms的总计
从低到高0.577 ms的总计
要回答您的问题:
1.根据硬件延迟,计算的时间可以是可变的。 FW Delay (固件延迟)似乎一致为217us (典型)。
2.这些时间值适用于典型的用 例。
此致,
Jimmy Hua