您好,
我有一个TMDS181RGZEVM,并针对HDMI 2.0 合规性测试对其进行测试。
源代码是4K视频图形卡,我能够通过合规性测试。
通过2米电缆将源连接到TMDS181RGZEVM后,某些测试失败。
我正在使用I2C_EN,高,<no termination>,自适应EQ。 全部为默认设置。
当我尝试在eyescan工具(状态控制->其他控制->传输终止)中设置源终端时,它将在单击<Write All>后切换回<no termination>。
我尝试将寄存器0xB(4:3)设置为01,将0xA(2)设置为1,然后单击<Write All>(<全部写入>)将再次重置为0。
1)您是否知道为什么无法设置终止?
2)我们可以调整哪些内容以提高合规性测试结果?