This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI 2.0 合规性测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591345/tmds181-hdmi-2-0-compliance-test

部件号:TMDS181

您好,

我有一个TMDS181RGZEVM,并针对HDMI 2.0 合规性测试对其进行测试。

源代码是4K视频图形卡,我能够通过合规性测试。

通过2米电缆将源连接到TMDS181RGZEVM后,某些测试失败。

我正在使用I2C_EN,高,<no termination>,自适应EQ。 全部为默认设置。

当我尝试在eyescan工具(状态控制->其他控制->传输终止)中设置源终端时,它将在单击<Write All>后切换回<no termination>。

我尝试将寄存器0xB(4:3)设置为01,将0xA(2)设置为1,然后单击<Write All>(<全部写入>)将再次重置为0。

1)您是否知道为什么无法设置终止?

2)我们可以调整哪些内容以提高合规性测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪,如果I2C_EN较高,则终端应由寄存器控制。  是否已尝试将TX_TERM_ctl设置为11?  当默认设置(I2C_EN = LOW)和PRE_SEL设置为-2dB (LOW)时,HDMI兼容性应通过。  哪些测试失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peck,

    我刚刚在EVM中对其进行了测试,当有视频传输时,它就可以工作。
    如果EVM刚刚通电,而您只是尝试修改寄存器,则不会有任何影响。

    您能否确认视频传输有效?
    您是否可以修改取消强调设置?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    我刚试过。 如果我使用有效传输同时连接输入和输出HDMI,则可以正常工作。

    昨天我没有连接任何HDMI或只是连接其中一个HDMI,那么它将不起作用。

    谢谢你。

    JMMN,您好!

    让我尝试调整端接和pre_SEL,以便再次进行合规性测试并告知您。

    珍贵的测试寄存器是默认的。

    谢谢你。