This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] onet1151L:激光驱动器的参考设计

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590594/onet1151l-reference-design-for-laser-driver

部件号:ONET1151L
在“线程”中讨论的其他部件:ONET1151PONET8551T

我在设计中使用ONET1151L。 在数据表中,调制输出通过一些铁氧体磁珠连接到激光,但没有详细说明如何指定它们。 我想知道是否有一个使用ONET1151L和ONET1151P的评估板的原理图,它可以提供一些关于如何定义这些组件的见解。 如果存在处理此问题的技术文档,那么这也将非常好。 请告诉我是否存在上述任何一种情况。

谢谢!

Michael Nycz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您对我们Onet产品的关注。 是的,我们确实有建议在ONET1151L和ONET1151P组件中设计的带有详细部件号的示意图。 请参阅随附的两个设备示意图的屏幕截图(在同一图中)。

    我还附上了一份用户指南文档,用于参考设计此原理图的10G SFP+模块。 参考设计,也称为Onet-10G-EVM (http://www.ti.com/tool/onet-10g-evm) ,是使用TI 10Gbps光学器件ONET1151L,ONET1151P和ONET8551T的10G SFP+ LR模块的模型设计。

    请浏览设计,如果您有任何其他问题,请告知我们。

    谢谢你。

    此致,

    SRI  

     e2e.ti.com/.../6886.10G-SFP_2B00_-LR-Reference-Design-_2D00_-TIDU180.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这正是我想要的。 我确实注意到,在此示意图中,他们使用的设备大多为0201尺寸。 我想替换0402大小的设备,因为它们更容易处理(无论是在组装中还是在以后需要更改时)。 我认为使用较大的设备没有问题。 是这样吗?

    再次感谢,

    Michael Nycz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sri:
    我还有另一个问题。 我一直(过去)在开环模式下使用这些激光驱动器。 我正在查看闭环案例,我有几个问题...

    1)在ONET1151L数据表中,它仅提及与其他值(即 CR = IBIAS/IPD,寄存器设置显示IPD范围)。 我的问题是,IPD实际上是在哪里设置的? 或者在选择BIASCC和PDRNG及CR之后是否设置了IPD?

    2)如何设置CR?

    3)是否有应用说明,更详细地说明激光的闭环操作?


    谢谢!
    Michael Nycz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    很高兴它帮助了我们。 是的,您可以使用规格类似的较大设备。

    谢谢!

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    请在下面找到我的回答:

    1)要在闭环(APC回路)中操作ONET1151L,您不必设置光电二极管电流(IPD)值。 您只需为其选择范围,以便激光偏置控制DAC,BIASC[0...9]保持在靠近中心的位置。 PD范围可以使用寄存器0中的PDRNG[0..1]进行设置。 此PD范围将控制偏置设置的分辨率。 例如,当针对极高的偏置电流值时,PD范围应设置为最高。 一旦设置了该值,Ibias将通过设置BIAS寄存器来控制。 根据所选的PDRNG和BIAS,使用下面给出的公式之一来计算准确的偏倚:

    2) CR不能以数字方式更改。 请对所有计算使用CR=40。

    3)没有单独的应用说明来描述这一点。 我们已在数据表本身中包括APC回路设置和功能的说明。 我希望以上解释能帮助您澄清。

    如有任何问题,请告诉我。

    谢谢!

    SRI