This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:可接受的SPI闪存类型

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591137/tps65982-acceptable-spi-flash-types

部件号:TPS6.5982万
主题:TPS6.5981万中讨论的其它部件

尽管 W25Q80DVSNIG已安装在EVM板上,但数据表建议将W25X05CL用于TPS6.5892万x。  Winbond建议每个附件更换"D"。

由于W25Q80JV“J系列”(58nm)与W25Q80DV“D系列”(90nm) 8MB SpiFlash兼容并设计为替代,这些Memoeries是否可以与TPS6.5982万x部件一起使用?

另外,W25X05/20/40设备是否也可以使用?

 

 1)  https://www.arrow.com/en/products/w25x05cluxigtr/winbond-electronics

 2)  http://www.digikey.com/product-detail/en/winbond-electronics/W25X20CLUXIG-TR/W25X20CLUXIGCT-ND/576.4887万

 3)  https://www.arrow.com/en/products/w25x40cluxigtr/winbond-electronics

 

e2e.ti.com/.../Winbond_5F00_Z200_2D00_PCN_2D00_DM20.1608万_2D00_03_2D00_A-_2800_2_2900_.pdf</s>2800 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我们建议使用以下SPI闪存芯片,因为它们受支持:
    AMIC A25L080
    Spansion S25FL208K
    Winbond W25Q80JVNIQ
    Macronix MX25L8006EM1I
    Micron M25PE80-VMN6TP
    Micron M25Px80-VMN6TP

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,David,
    我看到这张帖子,以为我会投入2美分。
    我看起来您走的是正确的道路,很好走,但我想提醒大家,Eric的回答不完全正确。 如果您计划支持I2C现场更新,并非所有256k+闪存IC都能正常工作。
    在此处查看我的笔记:“推荐用于TPS6.5981万的闪存IC” e2e.ti.com/.../55.977万
    祝您好运,
    亚伦