请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 主题:TPS6.5981万中讨论的其它部件
尽管 W25Q80DVSNIG已安装在EVM板上,但数据表建议将W25X05CL用于TPS6.5892万x。 Winbond建议每个附件更换"D"。
由于W25Q80JV“J系列”(58nm)与W25Q80DV“D系列”(90nm) 8MB SpiFlash兼容并设计为替代,这些Memoeries是否可以与TPS6.5982万x部件一起使用?
另外,W25X05/20/40设备是否也可以使用?
1) https://www.arrow.com/en/products/w25x05cluxigtr/winbond-electronics
3) https://www.arrow.com/en/products/w25x40cluxigtr/winbond-electronics