请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TPS2553, TPS2546尊敬的论坛:
我正在开发一个小型USB充电器。 因此,我需要将电流限制为500mA。 最好是与连接到充电电路的设备协商。 或任何其他500mA限流器。
我有一个LiPO 3.7V 1700mAh,可以使用1C放电。 因此,我需要将连接的充电设备的电流限制为500mA。
您对此应用程序有何建议? 应连接iPhone和Samsung等设备以加载其电池。
谢谢,此致,
阿兰