This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 5V 500mA限流

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590185/usb-5v-500ma-current-limiting

主题中讨论的其他部件:TPS2553TPS2546

尊敬的论坛:

我正在开发一个小型USB充电器。 因此,我需要将电流限制为500mA。 最好是与连接到充电电路的设备协商。 或任何其他500mA限流器。

我有一个LiPO 3.7V 1700mAh,可以使用1C放电。 因此,我需要将连接的充电设备的电流限制为500mA。

您对此应用程序有何建议? 应连接iPhone和Samsung等设备以加载其电池。

谢谢,此致,

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关电流限制器,请查看TPS2553。 有关握手和电流限制,请查看TPS2546。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

    非常感谢您的回答。 这就是我要找的。

    一个问题是,不使用TPS2546时,是否可以让状态引脚浮动? 我在数据表中找不到此信息。

    此致,

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    状态为开路漏极输出,如果不使用,则可以保持打开或连接至GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

    我正在将TPS2546设置为SDP USB 2.0 ,限制为500mA。

    能否告诉我必须为CTL1,CTL2,CTL3和Ilim_SEL选择哪种配置?

    我猜是根据数据表SDP1配置中的表3。 但以下是SDP1的4个设置。

    提前非常感谢。

    阿兰