请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5983万
大家好,
我对"跨所有信道共享设置"配置有疑问。默认设置已选中。 这意味着TI固件应该对所有通道使用“共享设备设置”页面中设置的相同设置。 因此,我保存了此项目文件并构建了一个TI固件以供测试。
但它不会跨所有通道共享设置,因为我加载了具有共享设置的项目文件,并取消选中"跨所有通道共享设置"配置。 有两个设备设置页面:设备1和设备2,只有设备1是我的设置。 设备2设置与设备1不同,但 不是默认 设置。
1.是否有人遇到相同的问题,我可以信任默认共享设置,还是只配置每台设备使其正确?
2.是否有任何简单的方法来检查或识别输出TI二进制文件中的共享设置?
感谢您的关注。