This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:TPS6.5983万应用程序自定义工具v 2.18 中的所有通道共享设置问题................................................................1.

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589311/tps65983-share-settings-across-all-channels-issue-in-the-tps65983-application-customization-tool-v2-18-1

部件号:TPS6.5983万

大家好,

我对"跨所有信道共享设置"配置有疑问。默认设置已选中。 这意味着TI固件应该对所有通道使用“共享设备设置”页面中设置的相同设置。 因此,我保存了此项目文件并构建了一个TI固件以供测试。

但它不会跨所有通道共享设置,因为我加载了具有共享设置的项目文件,并取消选中"跨所有通道共享设置"配置。 有两个设备设置页面:设备1和设备2,只有设备1是我的设置。 设备2设置与设备1不同,但 不是默认 设置。

1.是否有人遇到相同的问题,我可以信任默认共享设置,还是只配置每台设备使其正确?

2.是否有任何简单的方法来检查或识别输出TI二进制文件中的共享设置?

 

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    1.如果您要使用单闪存芯片对多个TPS6598x器件进行编程,请禁用“跨所有通道共享设置”设置。 您还可以使用它来具有两种可能不同的配置,这些配置可以加载到TPS6.5983万器件上。 当"跨所有通道共享设置"时,两个I2C端口将接收相同的配置。
    请问您要如何使用此设置?

    2.您可以通过将输出二进制文件加载到EVM上来检查输出二进制文件。 使用应用程序自定义工具,您可以通过选择“设备”-->“从设备导入设置”,从该EVM导入设置。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    1.我们的器件是双端口TB3器件,应共享相同的TI配置。 第一次,我检查了“Share setting ...”选项,并在v 2.14 配置工具中设置了TI FW和我们的配置。 但我们的合作伙伴成员说,这还不够。 此外,它需要启用"show Bitfield Ranges",然后在配置工具中设置Device1和Device2,然后两个端口完全使用相同的设置。 但现在v 2.18 1工具无法遵循此过程。 因此,他们让我在这里提出这个问题。

    我不熟悉HW,但我知道我们的器件有两个TPS6.5983万芯片。 因此,我是否需要使用“共享设置...”选项?
    如果我需要使用(勾选)该选项,我只需设置共享设备设置,然后两个端口设置相同,您能否帮助我确认该工具的工作方式与我的想法相同。

    2.遗憾的是,我们的硬件成员没有TPS6.5983万的EVM。 我不能进行这种测试。 您是否可以在导入设备设置中解释以下设置项目以供我们参考硬件?
    A:USB至I2C适配器
    B:I2C地址
    C:测试读取(模式寄存器0x3)
    D:将设置导入至:共享设备设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    1.是的,您回答正确。 当您选择"共享设置"选项时,所有设备将接收相同的配置。 在您的情况下,两个TPS6.5983万将接收相同的配置。

    二.
    a.选择您正在使用的USB到I2C适配器。 (用于将代码加载到设备上的同一设备。)
    b.输入主TPS6.5983万的I2C地址。
    c.输入I2C地址后,单击Test Read (测试读取)(模式寄存器0x3)。 应该返回:app
    d.将设置导入至:共享设备设置。 这会将Shared Device Settings (共享设备设置)选项卡中的设置更改为您正在读取的TPS6.5983万上加载的设置。 单击“OK (确定)”后,设备将被读取。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:
    谢谢你的解释,我现在已经很清楚了。
    我还对TPS6.5983万_Firmware_Release_Notes_04_33_00_20170331.pdf中2017.0331万中的以下描述有一些疑问

    自固件版本3.59 以来,已在固件中实施USB广告牌规格版本1.21。 此版本的布告栏
    Windows 10未识别SPEC。 这可能导致Windows10无法正确识别布告栏类。

    这种现象是否也发生在Thunderbolt中或仅发生在3.1 中?
    如何在Windows10中检查USB布告栏信息? 使用USBView.exe等实用程序?