This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:最新的BOM

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590231/tusb9261demo-latest-bom

部件号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他部件:TUSB9261

尊敬的专家:

我的客户正在评估TUSB9261,并有请求。

您能否提出以下问题?

——问题——

我找不到 TUSB9261DEMO的最新BOM列表。  

不存在

我可以找到URL,但这是一个旧版本,因为Crystal是25MHz。  

http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/130/7206.TUSB9261DEMO_5F00_BOM.xls</s>9261

我认为目前的演示板使用40MHz晶体。

我想确认新版本。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    负责人将很快与您联系。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是的,我们建议使用40MHz Crystal,您可以使用ECS-400-8-36CKM进行设计。

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Elias

    感谢您的回复。

    我期待着这份文件的早日印出来。

    目前,客户使用25MHz晶体多年,遇到了问题。
    它可能是由晶体引起的,必须与EVM进行比较。

    我感谢你的大力帮助和事先的合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto

    谢谢你

    客户必须与EVM进行比较,不仅要与晶体进行比较,还要与其他部件进行比较。

    是否可以向我发送当前的BOM列表?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请提供电子邮件地址。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Elias

    感谢您的回复。

    我的电子邮件地址是

    inoue@fujiele.co.jp

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一