Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261DEMO 主题中讨论的其他部件:TUSB9261,
尊敬的专家:
我的客户正在评估TUSB9261,并有请求。
您能否提出以下问题?
——问题——
我找不到 TUSB9261DEMO的最新BOM列表。
不存在
我可以找到URL,但这是一个旧版本,因为Crystal是25MHz。
我认为目前的演示板使用40MHz晶体。
我想确认新版本。
---
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一