This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:接通状态输入电压

Guru**** 2467270 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589400/uln2003a-on-state-input-voltage

部件号:ULN2003A

您好,

 

关于ULN2003A上的接通状态输入电压,我的客户询问了一些问题。

当输入打开时,输出收集器打开。 (IC=5mA),他们将决定输入端的寄存器R。




(问题)

(1)关于接通状态输入电压(数据表第5页),

是否表示输出收集器的VIH (TTL/CMOS)已打开?

或者,当IC = 200mA时,输出集电极的输入电压应低于3V (开)?

 

 

(2)它们将使用IC=5mA作为集电极电流。

当IC = 5mA时,接通状态输入电压将如何变为?

他们认为,与IC=200mA的情况相比,它会更小。

如果是,它将会变成多少电压? 他们的理解是否正确?

当他们使用高电流晶体管阵列进行低电流操作时,

晶体管阵列开关是否没有问题?

 

(3)关于图6。 (数据表第9页),

对于ULN2003A,最大输入电压为3V

根据图6,当输入为3V时,输入电流约为500mA (典型值),约为900mA (最大值)。

(输入电流)

・典型值(500mA)->需要输出收集器打开?。

最大值(900mA)->输入电流限制? 或输入所需的最大电流?

 


 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好TAO_2199:

    希望您的一天过得好。

    我的回答编号与您的问题一致。

    1. VI (ON)电压必须高于2.4V,输出才能打开
    2. 即使在5mA下,VI (ON)也需要高于2.4V
      1. 对于低电流,可以使用高电流设备
    3. 该图显示输入电流,单位为微安(uA),而不是毫安(mA)
      1. 典型值是在正常工作条件下运行设备所需的电流
      2. 最大值是在极端工作条件( 例如高温)下运行设备所需的电流  

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    最佳,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

     

    感谢您的回复。

     

    我的客户了解您的回答。

    作为附加问题。

     

    (问题)

    (1)他们设计了以下原理图作为开关电路。

     

     

     

    当ry=10k,rx=12k时,VI为3V至4V。 (II =(24V-Vin)/(12k+10k))

    (根据图6,输入电流:910uA@Vin = 4V,955uA@Vin = 3V)

    因此,他们认为其电路符合接通状态输入电压的规范。

    他们的理解是否正确?

     


     

     

    (2)关于你提到的最后一个答案(3.a,b),

    A.典型值:在正常工作条件下

    ->在TA 25℃条件下是否有意义?

    我的理解正确吗?

     

    B.最大值:在极端工作条件下  

    ->在TA -40℃至70或-40至105条件下是否有意义?

    如果TA=-40℃至105,其估计值(项目1:以上)是否正确?

    (它们使用ULN2003A (TA -40℃至70)。)

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tao2199:

    我像以前一样对我的回答进行了编号。

    1.在ry = 10k且rx = 12x的情况下,VI应为~2.65V,II应为~970uA (这满足部件的最大运行要求)

    2a. 正常工作条件正确,平均温度为25C

    2b. 该图是数据表上所有6个部分的通用图。 该图在左上角显示Tj,这是交叉点温度。 该部件的额定连接温度高达125C。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。
    最佳,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

     

    感谢您的回复。

    我有一个关于您最后回答的问题(项目1)。

    “当ry = 10k且Rx = 12x时,VI应为~2.65V,II应为~970uA。

    970uA =(24V2.65VΩ/12k Ω+ 10k Ω

     

    (问题)

    (1)我认为,VI=2.65V和II=970uA是采用上述公式得出的。

    在这种情况下,哪些参数(VI和II)是可变或解决方案?

    例如:

    如果II=970uA为基数变量,则指示灯如何指示?

    根据图6,在最大输入电流曲线上,II在Vi=3V时为970uA。

    我需要将VI=3V视为最大输入电压?

    我的理解正确吗? 还是其他原因导致的?

    此外,如果VI=2.65V是基本变量,它如何指示?

    我现在还不能说明这一点

    请详细介绍您的回答(项目1)。

     


     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey TAO_2199,

    我认为以下几点应该会带您了解解决方案。

    1."哪些参数(六和二)是可变或解决办法"?

       - Rx和ry是变量,VI和II都是您的解决方案

       -您对VI和II的控制取决于电阻器值Rx和ry

    2. VI取决于您为ry和rx选择的电阻值,并遵循以下公式

    VI = 24V *(2.7k /(2.7k + Rx + ry))

       -其中:24V为电压轨,2.7k为设备的内部电阻(参见图20)

    3. II 依赖于VI,ry和Rx。 基于以下等式

    II =(24V - VI)/(Rx + ry)

       - Li端子是电压轨可为设备提供的最大电流。

       -在2.65V电压下,设备最多需要~800uA,您的滑轨最多可以提供970uA

    这意味着您的电压轨符合设备的运行要求。

    我希望这能有所帮助!

    最佳,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    打扰一下。

    我认为要求是在晶体管打开时定义Iin值,对吗?

    根据前面的答案,VI (ON)要求电压高于2.4V。
    根据内部方框图,ULN2003A的总输入电阻为12.9Kohm。

    因此,至少可以通过2.4 提供所需输入电流/12.9K = 186uA。 我的理解是否正确?

    祝您好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好na na78,

    ULN2003A的输入电阻应仅使用基本电阻RB计算,电阻为2.7kOhm,如下图所示。

    根据图6,在2.4V电压下,设备通常需要~350uA。

    最佳,

    尼克

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nick

    感谢您的回复。

    根据图6,您的意思是以下内容吗?

    典型输入电压(开)=~350uA @输入电压= 2.4V
    最大输入电压(开)=~750uA @输入电压= 2.4V

    因此,我认为我们需要750uA输入电流,以便在任何工作条件下都能保持晶体管始终打开。
    正确吗?

    顺便说一句,我们是否需要HFE特性来计算最小II条件,以便将晶体管设置为打开?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na na78,

    是的,最好设计输入电源以满足设备的最大要求。
    是的,如果您使用2.4V输入电压且输入电流为750uA,则设备将处于正确的工作条件下。

    使用此零件进行设计时,应将典型的II值视为最小值。
    如果电源不能满足典型的II值,则设备可能无法正常工作。

    最佳,
    尼克