大家好,
我想知道TPS6.5982万是否具有放电电路来释放大容量电压。 TPS6.5982万是否具有电路或我们需要将其置于Vbus上的任何位置以确保安全?
PD规范至少要求Vbus线上的120uF电容,但要释放1.8mC(15V*120uF)需要较长的时间。 当连接不具有20V容差的设备时,电荷可能会导致一些问题。
例如, 当使用Type-C将另一台设备连接到电缆时,在断开连接器与以20 V供电的状态的连接后立即连接。如果另一台设备没有20 V容差,则可能由于过压而损坏。
此致,
Takashi Onawa