请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 主题中讨论的其他部件:Tida-0.0882万,
TUSB9261实施指南列出了几个闪光点,所有闪光点都显示为EOL。 有一个TI设计TIDA-0.0882万 (http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0882万),它使用带有 Micron SPI闪存M25P10‐AVMN6TP的TUSB9261。 但现在,即使这种情况看起来也会停止。
请推荐使用兼容的SPI闪存吗?
谢谢!
Meredith