This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SPI闪存建议

Guru**** 2467260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589256/tusb9261-spi-flash-recommendation

部件号:TUSB9261
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0882万

TUSB9261实施指南列出了几个闪光点,所有闪光点都显示为EOL。 有一个TI设计TIDA-0.0882万 (http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0882万),它使用带有 Micron SPI闪存M25P10‐AVMN6TP的TUSB9261。  但现在,即使这种情况看起来也会停止。

请推荐使用兼容的SPI闪存吗?

 

谢谢!

Meredith

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们尚未测试更多的记忆,但具有以下功能的任何人都应该可以使用。

    此致

    引导加载程序使用固定频率18.75 MHz。  闪存必须使用8位的字大小和24位的地址长度。 程序指令必须允许在一次操作中写入256个字节。  在编程之前,引导加载程序会擦除整个芯片。  建议最小闪存大小为512 kbit (64 k x 8)。

    此外,闪存必须支持以下操作代码: