This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:AFE031+SN65HVD62的OOK调制器和调制器问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588899/sn65hvd62-question-of-ook-modulator-demodulator-for-the-afe031-sn65hvd62

部件号:SN65HVD62
主题中讨论的其他部件: AFE031

您好,先生:

请告知以下AFE031和SN65HVD62支持客户要求吗?  

物理串行通信,OOK调制器和解调器,通过直流电源线12V传输 ,如下所示:
• 链接速度:9600波特
• 异步串行链路
• 数据配置:8位,无奇偶校验,1个停止位
• 信令:NRZ (标记=高)
• 调制方案:2.6MHz载波上的开/关键控(OOK),开=逻辑零

此外,符合上述要求的异步传输协议将会产生2.6MHz载波频率的突发,具有以下特性:
• 无载波处于空闲状态,Rx线路高
• 载波每零位突发一次,每位长度(标称):104.2 微秒
• 在电流实施中,信号幅值约为3V
• 活动状态的长度等于数据包中的字节数乘以10位长度(传输数据字节=起始位+ 8个有效负载位+ 1个停止位)

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年15月04日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    HVD62接收器设计有一个窄带通滤波器,以2.176 MHz为中心,因此2.6 - MHz载波器上的任何输入信号都可能会严重衰减。 您知道预期的输入信号电平吗? 是3 V,还是更低?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:


    我运行的SN65HVD62的频率为2.6MHz,但仍能传递数据。 在该频率下,振幅会降低。 我看到调制输出信号从大约2.17V下降到1.4V,最大增益为+6DBM,介于2.1MHz和2.6MHz之间。 但是,TXOUT / RX线路上所需的最小电压约为300mV,以使RXOUT引脚上的状态发生变化。


    此致
    Daniel Noel