请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVD62 主题中讨论的其他部件: AFE031
您好,先生:
请告知以下AFE031和SN65HVD62支持客户要求吗?
物理串行通信,OOK调制器和解调器,通过直流电源线12V传输 ,如下所示:
• 链接速度:9600波特
• 异步串行链路
• 数据配置:8位,无奇偶校验,1个停止位
• 信令:NRZ (标记=高)
• 调制方案:2.6MHz载波上的开/关键控(OOK),开=逻辑零
此外,符合上述要求的异步传输协议将会产生2.6MHz载波频率的突发,具有以下特性:
• 无载波处于空闲状态,Rx线路高
• 载波每零位突发一次,每位长度(标称):104.2 微秒
• 在电流实施中,信号幅值约为3V
• 活动状态的长度等于数据包中的字节数乘以10位长度(传输数据字节=起始位+ 8个有效负载位+ 1个停止位)
谢谢,此致,
陈耀恩
2017年15月04日