请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB926Q-Q1 大家好,
我们正在将DS90UB926与ds90ub921设备配合使用。设置如下:
相机--> ds90ub921 (18位)--> ftp链接--> ds90ub926 (18位)-->主机处理器
如果两台设备都连接了摄像头数据,我们可以看到UB926上的锁定LED指示灯亮起。
但是,当我们以80MHz的pclk提供摄像机数据时,锁定LED会持续闪烁 ,并且我们无法从UB926设备获得正确的输出。
ub921或ub926的问题在哪里? 有人能帮我解决这个问题吗。
UB926配置
0x01 0x04
0x03 0x4c
0x08 0x18
0x10 0x18
UB921的配置
0x12 0x04
此致,
Manoj