This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:使用ds90ub921锁定失败

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587572/ds90ub926q-q1-lock-failed-with-ds90ub921

部件号:DS90UB926Q-Q1

大家好,

我们正在将DS90UB926与ds90ub921设备配合使用。设置如下:

相机--> ds90ub921 (18位)--> ftp链接--> ds90ub926 (18位)-->主机处理器

如果两台设备都连接了摄像头数据,我们可以看到UB926上的锁定LED指示灯亮起。

但是,当我们以80MHz的pclk提供摄像机数据时,锁定LED会持续闪烁 ,并且我们无法从UB926设备获得正确的输出。

ub921或ub926的问题在哪里? 有人能帮我解决这个问题吗。

 UB926配置

0x01 0x04

0x03 0x4c

0x08 0x18

0x10 0x18

 UB921的配置

0x12 0x04

此致,

Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这可能是由于921的PCLK输入端的成像仪产生的时钟源噪声所致。 由于您在默认状态下获得了无输入的实心锁定,这意味着使用内部时钟时FPD链路是稳定的。
    没有输入时,921串行器默认使用内部时钟设置链路,一旦出现PCLK,将切换到外部输入以进行正常操作。