您好,我基本上希望在我的PCB设计上使用一个小的主机插座来连接摄像机和其他2.0 与3.0 设备。 我遇到了USB C插座,它看起来很小,应该能满足我的需要。 我有几个问题:
1.我应该用USB C来解决问题,还是有其它小接口可以正常工作?
2.我需要哪些连接? 我注意到USB C需要两个SuperSpeed (SS1和SS2)接口。 我是否可以将同一个超高速接口连接到插座上的两个端口? 如果能够使用此连接器的可逆功能,将会很好。 此外,我是否可以对非超高速端口执行同样的操作?
| 销钉 | 名称 | 说明 | 销钉 | 名称 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答1. | 接地 | 接地回路 | B12. | 接地 | 接地回路 | ||
| 回答2 | SSTXp1 | 超高速差分对1,TX,正极 | B11. | SSRXp1 | 超高速差分对#2,RX,正极 | ||
| 解答3. | SSTXn1. | 超高速差分对1,TX,负极 | B10. | SSRXn1. | 超高速差分对#2,RX,负极 | ||
| 回答4 | VBUS | 总线电源 | B9. | VBUS | 总线电源 | ||
| 解答5. | CC1. | 配置通道 | B8. | SBU2 | 边带使用(SBU) | ||
| 解答6 | DP1 | 非超高速差分对,位置1,正极 | B7. | Dn2 | 非超高速差分对,位置2,负[A] | ||
| 解答7. | DN1 | 非超高速差分对,位置1,负极 | B6. | DP2 | 非超高速差分对,位置2,正[A] | ||
| 解答8 | SBU1 | 边带使用(SBU) | B5 | CC2. | 配置通道 | ||
| 解答9 | VBUS | 总线电源 | B4. | VBUS | 总线电源 | ||
| 解答10 | SSRXn2 | 超高速差分对#4,RX,负极 | B3. | SSTXn2 | 超高速差分对#3,TX,负极 | ||
| 解答11. | SSRXp2 | 超高速差分对#4,RX,正极 | B2. | SSTXp2 | 超高速差分对#3,TX,正极 | ||
| 解答12. | 接地 | 接地回路 | B1. | 接地 | 接地回路 | ||
|
|
|||||||
3.是否需要配置信道(CC)和边带使用(SBU)引脚?
非常感谢您的参与,