This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用USB 3.0 和USB C插座/电缆

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587698/using-usb-3-0-with-a-usb-c-receptacle-cable

主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

您好,我基本上希望在我的PCB设计上使用一个小的主机插座来连接摄像机和其他2.0 与3.0 设备。 我遇到了USB C插座,它看起来很小,应该能满足我的需要。 我有几个问题:

1.我应该用USB C来解决问题,还是有其它小接口可以正常工作?  

2.我需要哪些连接? 我注意到USB C需要两个SuperSpeed (SS1和SS2)接口。 我是否可以将同一个超高速接口连接到插座上的两个端口? 如果能够使用此连接器的可逆功能,将会很好。 此外,我是否可以对非超高速端口执行同样的操作?

C型插头和插座引脚
销钉 名称 说明 销钉 名称 说明
回答1. 接地 接地回路 B12. 接地 接地回路
回答2 SSTXp1 超高速差分对1,TX,正极 B11. SSRXp1 超高速差分对#2,RX,正极
解答3. SSTXn1. 超高速差分对1,TX,负极 B10. SSRXn1. 超高速差分对#2,RX,负极
回答4 VBUS 总线电源 B9. VBUS 总线电源
解答5. CC1. 配置通道 B8. SBU2 边带使用(SBU)
解答6 DP1 非超高速差分对,位置1,正极 B7. Dn2 非超高速差分对,位置2,负[A]
解答7. DN1 非超高速差分对,位置1,负极 B6. DP2 非超高速差分对,位置2,正[A]
解答8 SBU1 边带使用(SBU) B5 CC2. 配置通道
解答9 VBUS 总线电源 B4. VBUS 总线电源
解答10 SSRXn2 超高速差分对#4,RX,负极 B3. SSTXn2 超高速差分对#3,TX,负极
解答11. SSRXp2 超高速差分对#4,RX,正极 B2. SSTXp2 超高速差分对#3,TX,正极
解答12. 接地 接地回路 B1. 接地 接地回路

3.是否需要配置信道(CC)和边带使用(SBU)引脚?

非常感谢您的参与,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    USB C插座绝对是一个小连接器,在3 mm 下安装了插座。 USB C线缆具有与方向无关的功能,可插入任何方向,使其易于使用。 USBC技术可在单个连接器中传输数据,视频和电源。

    要回答您的第二个问题,需要列出所有C型插头引脚。 由于信号完整性要求选择多路复用,SS引脚无法短接连接。 请注意,USB C型插头的“可移动性”要求正确选择USB 3.1 SS信号和USB 2.0 HS信号。 另一方面,USB 2.0 (D+/D-)可以短接连接,适用于高达480Mbps的数据传输速度。

    最后,SBU引脚主要用于启用显示端口和视频流。 如果您的PCB设计应用需要显示端口,则需要SBU引脚。 电缆连接检测,定向,角色检测(主机或设备)和供电需要CC针脚。

    对于您的应用,我建议 使用 TPS6.5982万。



    TPS6.5982万:USB Type-CTm和USB PD控制器电源开关和高速多路复用器
    产品文件夹:
    http://www.ti.com/product/TPS6.5982万
    数据表(PDF):http://www.ti.com/litv/pdf/slvsd02c

     

    谢谢!

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    我能回答您的问题吗?

    如果我回答了您满意的问题,请考虑选中"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您做到了。 谢谢你。 我最后只使用了USB 3.0 连接器,即使该连接器更大,因为我不需要USB C的所有附加功能/难题