This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:I_PP_HV通道读取

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589490/tps65982-i_pp_hv-channel-read

部件号:TPS6.5982万

您好,

我们正在通过i2c接口从TPS6.5982万控制器读取VBUS,PP_HV和I_PP_HV通道数据,VBUS和PP_HV值按预期读取,但I_PP_HV通道读取数据显示错误的电流值。

我们参考了主机接口技术参考手册和tps6.5982万.pdf文档,了解i2c读取顺序和通道编号信息。

请告诉我们读取I_PP_HV通道数据的程序是什么?  

谢谢,此致,

Sujan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sujan,

    我们目前正在对此进行调查,并将在收到更新时予以回复。

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sujan,

    您需要使用FW用户指南13.1 部分中的公式(1): www.ti.com/.../slvuah7b.pdf
    ADC 4CC命令将从ADC返回原始值,需要使用FW用户指南中的公式将该值转换为安培值。

    谢谢!
    Eric