请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 您好,
我们正在通过i2c接口从TPS6.5982万控制器读取VBUS,PP_HV和I_PP_HV通道数据,VBUS和PP_HV值按预期读取,但I_PP_HV通道读取数据显示错误的电流值。
我们参考了主机接口技术参考手册和tps6.5982万.pdf文档,了解i2c读取顺序和通道编号信息。
请告诉我们读取I_PP_HV通道数据的程序是什么?
谢谢,此致,
Sujan Kumar