This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:使用Hyperlynx进行信号分析

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588460/tusb1210-signal-analysis-with-hyperlynx

部件号:TUSB1210

您好,

我开始模拟TUSB1210的信号线,以便进行必要的终端。 收发器连接到Zynq UltraScale+设备。 TUSB1210的驱动器输出非常弱,我得到了一个非常奇怪的结果。 在图片中,我模拟时钟输出... 是否存在已知的ibis文件问题。 或者我的行为有问题吗?  IO电压为1,8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sascha,

    我们对IBIS文件没有任何问题。 也许您可以对您的模拟进行双重检查。

    此致,
    Gerardo