Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB1210 您好,
我开始模拟TUSB1210的信号线,以便进行必要的终端。 收发器连接到Zynq UltraScale+设备。 TUSB1210的驱动器输出非常弱,我得到了一个非常奇怪的结果。 在图片中,我模拟时钟输出... 是否存在已知的ibis文件问题。 或者我的行为有问题吗? IO电压为1,8V