This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无人机PCB板测试

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588908/drone-pcb-board-test

您好,我有一个微型四核,想测试它的PCB,是否有任何应用程序或在线对角工具可以报告PCB中的任何故障?

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mike,我不知道有任何用于测试少量PCB的应用程序或诊断程序。
    通过创建一个在多个点接触电路板的钉床夹具来测试PCB的生产。
    然后,软件程序会快速检查连接是否正确和不正确。

    对于单板,我建议。
    1.使用DVM检查主电源和接地线路。
    2.检查与DVM的其他重要连接,如果错误,这些连接可能导致设备故障。
    例如,确保工艺得到的是3.3V而不是5V。
    确保主IC上的电源接地连接正确
    3.构建它并查看它是否有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walker,感谢您的回复。 我的四块电池使用3.7 伏特电池运行,我尝试使用电池线(2)正极和负极进行测试,四块板有3针用于电池连接...当连接两根线时...只有风扇旋转...但四块LED指示灯不闪烁?

    对不起,DVM是什么?

    谢谢
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike。 3线电池组具有:+正极,-负极,第三线是电池组内的热敏电阻,用于测量温度或串行通信。 系统在很多情况下都会期望第三根电线上的信号正确。 如果没有正确的信号,则可能是假冒的电池组。 您需要查找系统所有部件的规格。

    现在我必须问你,什么是四位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我是说...我向我的迷你无人机(四轴飞行器)求助...还有您或任何可以从四轴飞行器PCB板为故障部件提供技术帮助的子论坛吗?

    像小线圈一样的部件损坏,但无法在PCB板上找到应该重新带肩的位置?

    谢谢
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,您可以发送图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常小的银线圈type...no无法弄清楚吗? 它的设计...靠近框架...靠近摄像头模块...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来像是用于RF通信的天线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但只是粘在框架中吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,被架上的鼓起来了,很抱歉,但是听起来很有趣。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    我希望你们弄清楚这部分是什么。
    如果你觉得没问题,我将关闭此选项。
    ED