This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB控制器协助

Guru**** 2468480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588810/usb-controller-assistance

主题中讨论的其他部件:TUSB8041TUSB1310A

我是一名学生,想订购FPGA来控制4度ROADM,我找到了一个USB集线器,我的所有设备都可以连接到该集线器,我想确保我有一个合适的USB控制器来单独与设备通信。 我不知道如何知道哪些设备会做我需要的事情,因此很难找到可以帮助我的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    使用FPGA,您需要USB PHY控制器(TUSB1310A),然后需要4端口USB集线器(TUSB8041),问题是您必须在FPGA上构建链路层控制器,以便与USB PHY和USB主机控制器进行通信。
    我的建议是使用支持内置USB的SoC。
    如果您的ROADM已支持USB,则可以将其直接连接到USB主机控制器。
    此致