请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TUSB8041, TUSB1310A我是一名学生,想订购FPGA来控制4度ROADM,我找到了一个USB集线器,我的所有设备都可以连接到该集线器,我想确保我有一个合适的USB控制器来单独与设备通信。 我不知道如何知道哪些设备会做我需要的事情,因此很难找到可以帮助我的人。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.