This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB960设置问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588780/ds90ub953-q1-ds90ub960-setting-question

部件号:DS90UB953-Q1

1.如何检查TI960的芯片版本? (通过外观? 或通过寄存器设置?)

2.我们从客户那里获得了TI 960初始化python脚本,但它似乎不起作用,因此我们想知道初始脚本是否有任何芯片版本依赖性。

   是否可以帮助检查脚本是否有任何序列/设置问题?

  我们相信,它已经在TI EVK上发挥作用。

   P960_RX0_CSI0_Enable.py

   P960_RX3CH_CSI0_Enable.py

3.对于TI960 RX3CH "线级联转发":

   如果卸下一个或两个输入端口中的任何一个,TI960是否可以继续输出相同的组合框架尺寸(例如 5760x1080p60)1080)是否将丢失的帧替换为空白屏幕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    960不是已发布的部件,因此您或您的客户拥有的芯片/EVK是初步/预发布的设备。

    如果您的客户使用的脚本来自TI,则它们是为EVK设计的。 如果他们不在客户的设计中工作,他们可能有不同的模式绑带电阻器,并将设备置于不同的模式,使用不同的前进信道速率,或者任何数量的设置差异都可能是脚本无法工作的原因。 应通过寄存器对脚本进行评估,以便您了解正在应用哪些设置。 同时了解EVK与客户设计之间的差异。

    反序列化器不能注入帧。 如果某些帧丢失,则会生成错误标志。 您的SoC必须补偿丢失的数据。

    此致,