请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB953-Q1 1.如何检查TI960的芯片版本? (通过外观? 或通过寄存器设置?)
2.我们从客户那里获得了TI 960初始化python脚本,但它似乎不起作用,因此我们想知道初始脚本是否有任何芯片版本依赖性。
是否可以帮助检查脚本是否有任何序列/设置问题?
我们相信,它已经在TI EVK上发挥作用。
P960_RX0_CSI0_Enable.py
P960_RX3CH_CSI0_Enable.py
3.对于TI960 RX3CH "线级联转发":
如果卸下一个或两个输入端口中的任何一个,TI960是否可以继续输出相同的组合框架尺寸(例如 5760x1080p60)1080)是否将丢失的帧替换为空白屏幕?