请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB322I 你(们)好
我对VBUS_DET引脚的配置有疑问。
我们的配置如下所示,
在这种情况下,数据表中提到的VBUS_DET处的电阻为900kohm。
但是,VBUS和器件引脚之间的电阻器也需要另一个器件(USB3320)。
因此,根据数据表的要求,VBUS和VBUS_DET之间的阻抗将低于900kohm。
我们如何解决这个问题呢?
此致,
山本浩二
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.