This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:VBUS和VBUS_DET之间的外部电阻器

Guru**** 2468470 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588575/tusb322i-external-resistor-between-vbus-and-vbus_det

部件号:TUSB322I

你(们)好

我对VBUS_DET引脚的配置有疑问。

我们的配置如下所示,

在这种情况下,数据表中提到的VBUS_DET处的电阻为900kohm。

但是,VBUS和器件引脚之间的电阻器也需要另一个器件(USB3320)。  

因此,根据数据表的要求,VBUS和VBUS_DET之间的阻抗将低于900kohm。

我们如何解决这个问题呢?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否可以关注此帖子?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koji-san:

        客户应测量第二个设备上的阻抗,并计算相应的电阻器(可能共享相同的电阻器是正常的)。 TUSB322I具有一个内置95Kohms PD电阻器,客户必须符合 VBUS_DET规格。

    此致,

    迭戈。