This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:OLDI输入端口配置

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585905/ds90ub947-q1-oldi-input-port-configuration

部件号:DS90UB947-Q1

[ DS90UB947-Q1 ] OLDI输入端口配置

您好,

您能帮我澄清OLDI输入端口的有效配置吗?

<Q1:OLDI_IN_MODEOLDI_IN_SWAP描述>:

OLDI_IN_MODE和OLDI_IN_SWAP的描述并不简单...
请参阅下图。 如果你说的话,这是合理的  "如果OLDI_DUAL设置为0 (单个),..."
你能对此发表评论吗?  




<Q2: DUAL_SWAP寄存器>:

您能详细介绍一下"dual_swap"寄存器吗?
此指示器是否为只读指示器? “1”或“0”分别表示什么?



提前感谢您的帮助。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题1:这是打字错误。 如果OLDI_IN_MODE设置为1 (单个),,,,,,,,,, 如果OLDI_IN_MODE设置为0 (Dual),,,,,,,,,, 。

    问题2:只有在设置disable_dual_swap时,才能覆盖DULE_SWAP。 否则,它是只读状态寄存器,指示947是否检测到端口已交换。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Sugiura-san,


    <Q1>:

    我希望您能在不久的将来更正数据表。

    <Q2>:

    “1”或“0”分别表示什么?

    谢谢!







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    REG 0x5B[6]=1表示交换状态。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Sugiura-san。

    此致,