请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB947-Q1 [ DS90UB947-Q1 ] OLDI输入端口配置
您好,
您能帮我澄清OLDI输入端口的有效配置吗?
<Q1:OLDI_IN_MODE和OLDI_IN_SWAP描述>:
OLDI_IN_MODE和OLDI_IN_SWAP的描述并不简单...
请参阅下图。 如果你说的话,这是合理的 "如果OLDI_DUAL设置为0 (单个),..."
你能对此发表评论吗? 
<Q2: DUAL_SWAP寄存器>:
您能详细介绍一下"dual_swap"寄存器吗?
此指示器是否为只读指示器? “1”或“0”分别表示什么? 
提前感谢您的帮助。
谢谢!
肯