请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3849万I 除一个问题外,部件工作正常。
LED_LINK_A/AN0_A和LED_LINK_B/AN0_B一次检测到错误极性,并在建立链路时熄灭,活动中短暂闪烁。 断开电缆连接后,LED指示灯将亮起。 使用s/w或h/w重置或关机后再开机通常会恢复正常。
引脚连接到LED,150欧姆电阻器连接到VCC 3.3VDC。 数据表显示165欧姆,但150应该 更适合于极性极性检测。
有什么建议?
谢谢你