This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:LED_LINK间歇性极性反接

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587023/dp83849i-led_link-intermittent-reversed-polarity

部件号:DP8.3849万I

除一个问题外,部件工作正常。

LED_LINK_A/AN0_A和LED_LINK_B/AN0_B一次检测到错误极性,并在建立链路时熄灭,活动中短暂闪烁。 断开电缆连接后,LED指示灯将亮起。 使用s/w或h/w重置或关机后再开机通常会恢复正常。  

引脚连接到LED,150欧姆电阻器连接到VCC 3.3VDC。 数据表显示165欧姆,但150应该 更适合于极性极性检测。

有什么建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    您是否有一个从LED_LINK_A/AN0_A和LED_LINK_B/AN0_B到VCC的上拉电阻器与LED和电阻器并联?

    您能否分享一个原理图?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    否,我没有并联上拉电阻器。 它们不在我使用的参考设计上。 是否需要正确检测? 什么价值?

    我看不出来如何分享这个原理图。 粘贴图片似乎不起作用。 请给出建议。

    谢谢你

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavel,

    键入您的回复时,请单击回复窗口右下角的Use Rich Formatting (使用丰富格式)链接。 在新窗口中,您可以选择插入媒体,插入文件或从Word粘贴。

    此致,

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Ahiruddha

    以下是原理图的相关部分:

    这是PHY连接。

    这些是带集成磁性元件和LED的脉冲RJ45连接器:

    Rob,请告诉我您是否发现了可能导致问题的原因。

    谢谢你

    Pavel